Sensores fotoeléctricos
Determine la distancia o la presencia de un objeto con facilidad cuando usted utiliza un sensor fotoeléctrico.
Tenemos millares de sensores fotoeléctricos en nuestra colección extensa. Todos los artículos vienen de fabricantes principales, así que usted puede ser confidente usted está consiguiendo los productos de alta calidad que usted puede confiar encendido.
Haga encontrar el sensor fotoeléctrico derecho tan directo como sea posible usando nuestros filtros avanzados. Con éstos, usted puede buscar detectando modo, la gama de la medida, el voltaje de fuente, y muchas más características, dándole una lista personalizada de resultados para elegir de.
Aprenda más sobre los diversos tipos de sensores fotoeléctricos y elija el derecho de nuestra gama. Usted puede también conseguir en tacto con US directamente si usted tiene cualesquiera preguntas sobre nuestros productos y nuestro equipo se place asistirle.
¿Para qué los sensores fotoeléctricos se utilizan?
Los detectores fotoeléctricos son útiles para medir la distancia, o la presencia, de un objeto. Esto es hecha emitiendo una señal ligera e interpretando la información sobre qué sucedió vía un receptor.
Se utilizan en muchas industrias, incluyendo:
- Alimento y bebida: Los sensores fotoeléctricos son grandes para determinar las bebidas en botella en la producción. Pueden detectar si hay bastante líquido en la botella antes de que salga de la fábrica.
- Industria farmacéutica: Esta industria utiliza la detección fotoeléctrica para detectar si hay el número derecho de tabletas en envases.
- Industria del automóvil: Los fabricantes de coche necesitarán parar piezas de la mudanza a lo largo de la planta de fabricación así que pueden ser trabajados sobre. El sensor fotoeléctrico puede detectar cuando están en el lugar derecho y traer la banda transportadora a una parada.
¿Cuáles son los diversos tipos fotoeléctricos del sensor?
sensores fotoeléctricos de la Por-viga
los sensores fotoeléctricos de la Por-viga tienen cubiertas separadas para el transmisor y el receptor. El transmisor emite un haz de luz continuo al receptor y se detectan los objetos cuando lo interrumpen.
Una de sus aplicaciones mas comunes está midiendo cómo un envase del producto está por completo.
Sensores fotoeléctricos Retroreflective
Los sensores Retroreflective tienen el transmisor y el receptor en la misma cubierta, así que requiera un reflector despedir un rayo de luz detrás hasta que un objeto lo interrumpe.
Los filtros polarizantes pueden ser requeridos al trabajar con los materiales reflexivos para no confundir el sensor. Esta solución se utiliza en plantas de fabricación cuando los brazos robóticos necesitan colocaciones exactas asir artículos.
Sensores fotoeléctricos difusos
Los sensores fotoeléctricos difusos también confían en principios reflexivos y tienen el transmisor y el receptor en la misma cubierta. Estos sensores detectaron artículos enviando un haz de luz continuo. Si un objeto entonces bloquea la luz, el sensor podrá detectarla basó en la cantidad de luz reflejada a su receptor.
La gama de detección puede también ser ajustada, que le da una gama de usos grande. El más común, sin embargo, está detectando objetos en sistemas del transportador en la fabricación.
¿Cuáles son las ventajas de usar detectores fotoeléctricos?
Como usted puede ver, estos dispositivos abren una cantidad enorme de detectar posibilidades. Cuando usted invierte en el derecho, usted también beneficiará del siguiente:
- Varios materiales: Con tan muchos materiales capaces de la detección, usted puede depender de ellos para la mayoría de los proyectos.
- Gama de detección larga: Debido a la naturaleza de alta potencia de sensores fotoeléctricos, no necesitan estar cercanos para que la detección ocurra.
- Detección sin contacto: Toda la detección se hace sin el sensor que entra en siempre el contacto con el objeto.
¿Por qué compre sensores fotoeléctricos de RS?
Tenemos relaciones de muchos años con los fabricantes principales en el sector de la tecnología y los sensores fotoeléctricos de Inventario de los gustos de SICK y de Omron Automation.
Ofrecemos servicios de entrega rápidos, con muchos de nuestros productos disponibles con envío del mismo-día de nuestro centro de distribución tecnológico avanzado en Tejas, guardando su tiempo muerto a un mínimo.
¿Necesite una cierta ayuda que encuentra el producto derecho? Nuestro equipo está en la mano a ayudar. El contacto US hoy y nosotros hará nuestro mejor para asistirle. No se olvide también de comprobar hacia fuera nuestro cubo experto para saber si hay actualizaciones y dirección de la industria para los sectores de la tecnología y de la automatización.
En orden: 174
Sensor fotoeléctrico, Retro, los 5m, 10-30VDC, NPN/PNP, QD, serie de la Mini-Viga
En orden: 82
En orden: 64
El sensor fotoeléctrico, laser polarizó Retro, 10m, 10-30VDC, PNP, QD, serie QS18
En orden: 72
En orden: 20
En orden: 143
En orden: 67
El sensor fotoeléctrico, laser polarizó Retro, 10m, 10-30VDC, PNP, QD, serie QS18
En orden: 60
En orden: 89
En orden: 39
En orden: 61
En orden: 34
En orden: 174
En orden: 82
En orden: 64
En orden: 72
En orden: 20
En orden: 143
En orden: 67
En orden: 60
En orden: 89
En orden: 39
En orden: 61
En orden: 34